Simcenter Testing Solutions
Adding unit in the Unit System x.x
2022-09-19T04:41:37.000-0400
Simcenter Testlab
요약
How to add unit that is not in the unit system.
세부 정보
1. 개요 (1) 자신이 찾는 unit이 없을 때, 원하는 unit을 생성할 수 있다. (2) Kgf/mm를 생성하는 방법을 예로 든다.
2. Unit System X.X 실행
3. Add Unit 선택 (1) Stiffness의 기본이 되는 N/m를 선택 후에 (2) Add Unit... 클릭
4. 생성을 원하는 Unit 입력 (1) 생성을 원하는 Unit Case Label 입력 - Unit Case Status를 Default로 하면, Stiffness의 대표 Unit이 Kgf/mm로 바뀜. - Visible로 하면, 대표 Unit은 N/m이지만, Testlab의 display 상에서 언제든지 Kgf/mm로 바꿀 수 있음. (2) Scale factor 입력 - N/m를 Kgf/mm로 바꾸려면, 0.000102를 곱해야 함. (3) OK 클릭
(4) 생성 결과
(5) 저장 - Save나 Save as로 저장
5. Testlab에서 확인 - Front/Back display에서 y축에 마우스 우클릭, Unit을 Kgf/mm로 변경 가능