Simcenter Amesim
How to deal with an error when generating the gear pump model using the CAD Import tool
2022-09-16T00:18:45.000-0400
Simcenter Amesim Automation Connect
Simcenter System Simulation Client for Git
Simcenter Amesim
Teamcenter Share
요약
This FAQ guides tips when creating a gear pump model using the CAD Import tool.
세부 정보
해당 문서에 참고된 데모의 이름은 다음과 같습니다.
‘How to create an external gear pump’ Demo
1. Inlet area와 Outlet area 생성
일부 stp 모델에서는 Inlet area와 Outlet area가 없는 경우가 있습니다.
이경우 아래의 그림처럼 Inlet area와 Outlet area를 생성해주어야 합니다.
그림 1. Object tree
그림 2. Primitive association
CAD import > 1D modeling > Active 1D modeling > Primitive association 설정 화면
상단의 Inlet/Outlet area에 연필 표시를 클릭 후 우측의 3D 모델에서 Outlet area와 Inlet area를 클릭을 통해서 선택합니다.
2. 기어의 위치 설정
Amesim에서 Import 되는 CAD 데이터가 정상적으로 모델링 되기 위해서는 구동 기어의 톱니 위치를 X축에 정렬되도록 위치시켜야 합니다.
해당 축이 정렬되지 않은 상태에서 모델링 및 스케치를 진행할 경우에 오류 메시지가 발생하며 진행되지 않는 점을 참고 바랍니다.
그림 4. 적절한 위치의 기어의 화면
KB 자료 ID# KB000065571_KO
내용
요약
세부 정보
관련 구성 요소
Amesim Automation Connect