Simcenter Amesim How do I create a spectral map for data analysis?

2022-09-16T00:18:57.000-0400
Simcenter Amesim Automation Connect Simcenter System Simulation Client for Git Simcenter Amesim Teamcenter Share

요약

This FAQ guides how to create a spectral map using the Amesim demo.


세부 정보

해당 문서에 참고된 데모의 이름은 다음과 같습니다.
‘Electric vehicle: Torsional Vibration analysis with detailed electric motor’
해당 데모를 ‘Copy and open’ 그리고 시뮬레이션 후 아래의 순서대로 진행 바랍니다.


 

그림 1. Demo 화면
 
  • Rotor에서 ‘Shaft speed’ Variables에 대한 plot을 생성합니다.
  • Intermediate Shaft에서 ‘rotary acceleration’에 대한 Variables를 (1)에서 생성한 plot에 겹쳐서 생성합니다.
 

그림 2. ‘Shaft speed’와 ‘rotary acceleration’의 plot 화면

해당 플롯에서 ① Convert 2D curve to XY를 선택한 후 ②를 클릭합니다.

 

그림 3. XY 변환된 plot 화면
 
  • Shaft speed와 rotary acceleration에 대한 plot을 생성했습니다.
  • 해당 plot을 아래와 같이 spectral map으로 변경합니다.
 

그림 4. Plot 창에서 Spectral Map 적용 방법

 

그림 5. Spectral Map parameters
 
  • 위의 그림 값을 참고하여 spectral map을 생성합니다.
 
그림 6. Spectral map 생성
 
  • 위의 그림처럼 spectral map을 얻을 수 있습니다.
  • X axis 범위 : 0 to 11000
  • Y axis 범위 : 0 to 5000으로 변경합니다.
 
그림 7. X,Y축의 범위가 조정된 Spectral map
 
  • 위의 마우스 위치를 참고하여, 더블클릭하시면 Z axis 에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.
그림 8. Z axis의 범위 설정 값
 
  • 위의 값으로 변경하여 axis를 수정합니다.
 
그림 9. X, Y, Z 의 범위가 변경된 Spectral map
 
  • 위의 그림은 해당 Demo Document에서 Figure 3과 동일합니다.
 
그림 10. Order tracking 적용 방법
 
  • 해당 plot에서 우클릭을 통해 Order traking을 실행하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
  • Order 18(bandwidth 3%) / Order 24(bandwidth 3%)
 
그림 11. Order Tracking 적용 결과
  • 위의 그림은 해당 Demo Document에서 Figure 4과 동일합니다.

마지막으로 ‘spectral map’에 EM 1st/2nd order와 DRV 1ST/mode3을 겹쳐서 표기합니다.
그림 12. Post processing에 설정된 Order에 따른 Plot 생성 순서
 
  • 해당 그림을 순서대로 클릭하시어 plot을 새롭게 생성합니다. ( X축 rotor relative speed / Y축 (좌측 하단) EM 1st order )
 
그림 13. 그림 12에서 얻은 결과를 Spectral map에 적용
 
  • 해당 plot을 그림과 같이 검은색 점선으로 수정한 후 그림처럼 drag 하여 ‘spectral map’에 겹쳐서 놓습니다.
 
그림 14. Spectral map 결과


해당 FAQ 문서를 통해서 데모에 적용된 Spectral map의 생성방법에 대해서 이해할 수 있습니다.
 
 

KB 자료 ID# KB000065570_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Amesim Automation Connect