Simcenter Amesim
How can I apply the experimental results to the external velocity parameter of the heat exchanger?
2022-09-14T03:59:18.000-0400
Simcenter Amesim Automation ConnectSimcenter System Simulation Client for GitSimcenter AmesimTeamcenter Share
요약
This FAQ guides how to simulate by inputting actual experimental results into the external speed parameter data of the Heat Exchanger.
세부 정보
Heat Exchanger 컴포넌트에서 활용되고 있는 데이터 형태는 다음과 같이 확인할 수 있습니다. 그림 1. Heat Exchanger의 help 선택
그림 1 처럼 해당 컴포넌트의 Help를 통해 상세 내용을 확인할 수 있으며, 다음과 같은 data 사양을 확인할 수 있습니다. 그림 2. Velocity map의 data 형식
그림 2 에서 Y(velocity map[m/s]), X1(cell width position[m]), X2(cell height position[m])를 의미하는 것을 확인할 수 있습니다. 또한, Default value에서 기본적으로 제공되는 예제 파일의 위치를 확인할 수 있습니다.
그림 3. Table Editor 활용
기본적으로 제공되는 예제 파일을 확인하기 위해서 Table Editor를 활용합니다.
그림 4. Table Editor 에서 예제 파일을 선택하는 방법
Table Editor에서 그림 4의 순서대로 클릭하여, Default value인 “velmap_10x10.data’를 선택합니다. ( 기본 위치 : Simcenter/2022.1/Amesim/libheat/data ) 그림 5. Velmap_10x10.data 형상 그림 5를 통해서 다음과 같이 확인할 수 있습니다. ① 해당 테이블의 포맷을 확인할 수 있습니다. (3D table) ② X1, X2, X3 값에 대해서 설정할 수 있습니다. ③ 전체 테이블의 데이터를 확인할 수 있습니다.
실제 실험으로 얻어낸 속도 데이터를 그림 5를 참고하여 동일한 형태로 변경하는 작업이 필요합니다. 이는 Table data tool을 통해 가능합니다.
그림 6. 새로운 테이블 데이터 생성 그림 7. Table Size 선정 그림 5의 데이터 형상을 참고하여 Table size를 그림 7과 같이 설정합니다.
그림 8. Table data 단위 선정 방법 그림 8의 순서대로 클릭하여 Unit을 선정합니다. 기존 데이터 양식의 Y(velocity map[m/s]), X1(cell width position[m]), X2(cell height position[m]) 을 참고하여 설계합니다. 그림 9. X1, X2, X3 실험값 입력 그림 9 테이블에서 X1, X2, X3의 값을 입력해줍니다. 해당 데이터는 실제 실험한 결과를 의미합니다. 그림 10. Y값 실험값 입력 그림 10 테이블에서 Y갑 속도 시험 결과값을 입력합니다.
그림 11. Data 파일 형식으로 저장
그림 11을 참고하여 해당 파일을 data 확장자로 저장합니다.
그림 12. 기존의 데이터 변경
그림 12처럼 기존의 data 파일을 새롭게 저장한 data파일로 변경합니다. 이후 정상적으로 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.