* SC-XS Series 자가진단 방법
안녕하세요, 이번 Article에서는 SCADAS XS 시리즈(SC-XS6-AK. SC-XS12-AK. SC-XS12-N 등)에 대한 기본 설명, 자가 점검 방법 및 점검 결과 리포트 내용을 안내합니다.
1. 구성품 소개 및 연결 방법 설명
구성품 소개
진단 방법 안내 전 장비와 PC 연결에 필요한 구성품 및 기본 셋팅 사항을 안내합니다.
장비와 PC를 연결할 때는 크게 2가지 방법이 있고, 첫번째는 USB 케이블을 이용해서 연결하는 방법과 SC-XS전용 LAN cable로 연결하는 방법입니다.
시스템을 점검하기 전에 연결 방식에 따라 필요한 구성품을 확인하셔야 합니다. 하기 그림1을 참고하시면, 왼쪽부터 SC-XS 본체, USB Cable 그리고 SC-XS전용 LAN cable이 있고, 각 연결 방식에 따라 알맞게 케이블을 사용하시면 됩니다.

<그림 1. SC-XS Series 자가 점검 시 필요한 구성품>
SC-XS series와 PC 연결 방법
SC-XS 하단 좌측(그림2을 기준)에 하기 그림 2과 같이 연결포트가 있으며, 연결 방식에 따라 포트를 사용하시면 됩니다. 하기 그림3을 참고하시면 WLAN, LAN 그리고 USB가 있고 각 옆에 동그란 점이 있는데, 이는 Indicator이고, SC-XS의 연결 방식을 나타내는 표시등입니다.
1-1) USB 연결 시 SC-XS가 꺼진 상태(Off)에서 연결해야 하며, 연결 시 자동으로 부팅 및 연결이 됩니다. 부팅 로드시간은 수 초(Sec)가 걸리며, 이 후 SC-XS의 REC 상태창에 파란색 등이 점멸이 되다, 이내 파란색 불이 켜집니다. 특징으로는 연결과 동시에 SC-XS Battery 충전이 됩니다.
<그림2. Main features of the Simcenter SCADAS XS>
1- 2) LAN으로 PC와 연결 시 자동부팅이 안되어 따로 시스템을 켜주셔야 합니다.
(

버튼 누르고 REC 상태창이 파란불 뜰때까지 누르고 계시면 됩니다). 그리고 장비 켜진 후 Indicator를 LAN으로 셋팅을 해주시면 됩니다.
방법으로는 LAN의 Indicator가 켜질 때까지 Select 버튼 누른 상태에서

버튼을 눌러 통신방식을 변경하시면 됩니다. 변경 순서는 위에서 아래이며, 보통 시스템 켰을 시에 USB의 Indicator가 켜져있는 상태이므로, 두 번 정도 눌러주시면 LAN Indicator에 불이 들어옵니다. LAN 통신의 특징으로는 연결 시 Battery 충전이 안됩니다.
![2022-08-10 11_40_15-Simcenter SCADAS XS - User Manual [V2.8] - PDF-XChange Editor.png](images/0EM4O000003azwA.png)
<그림3. Control panel of the Simcenter SCADAS XS>
2. SC-XS Series 자가진단 방법
Simcenter SCADAS XS Diagnostics S/W 실행
SCADAS-XS 결과리포트는 장비 상태를 간단하고 빠르게 파악하기에 용이합니다.
고객지원 시 빠른 대응을 위해 해당 자료를 요청할 수 있습니다.
2-1) Test.Lab XX 아이콘 클릭 > Tools > SIMCENTER SCADAS XS Diagnostics 실행 혹은 윈도우 시작에서 “Simcenter XS Diagnostics” 검색하여 SCADAS XS Diagnostics 실행합니다. (그림 4 참고)

<그림 4. Simcenter XS Diagnostic SW 검색 화면>
2-2) 하기 그림5과 같이 “LMS SCADAS XS” 정보가 없을 경우, 상단에 있는 3개의 버튼 중 SIMCENTER SCADAS Devices(혹은 Scans for LMS SCADAS Devices ) 클릭하여 정보가 나올 때까지 스캔합니다. (그림 5 참고).

<그림 5. Simcenter Diagnostic SW 화면 1>
2-3) 스캔 완료 시 그림 6와 같이, SC-XS와 관련 정보들이 나타나며, 비활성화 되었던 Diagnosis 버튼과 Firmware Update 버튼이 활성화 됩니다. 나타난 SC-XS를 클릭 후 Diagnosis 버튼을 클릭하면, 점검이 진행됩니다.
Diagnosis가 완료가 되면, Status 열에 상태가 "Diagnosis Done"으로 바뀝니다. 이후 그림 6과 같이 하단 우측에 "Open Report Directory" 버튼을 클릭하시면, Diagnostics report의 저장 폴더가 열립니다.
<그림 6. Simcenter Diagnostic SW 화면 2>
2-4) Diagnostics report 저장 폴더를 열고, 하기 그림 7과 같이 수정 날짜를 클릭하여 최신 생성한 파일이 최 상단으로 정렬하시면 됩니다. 생성하신 파일을 담당 DSE 혹은 어카운트 담당자에게 전달하시면 됩니다.

<그림 7. Simcenter Diagnostics Report 저장 폴더 화면>
3. Diagnostics report 설명
SC-XS 점검 결과 리포트는 크게 상단부와 하단부로 나뉘며, 리포트에 대한 설명을 간단히 진행합니다.
3-1) 하기 그림 8에는 시스템(SC-XS)에 대한 여러가지 정보를 확인할 수 있습니다.
* Firmware Version은 점검 시스템의 펌웨어 버전을 의미하고, 이는 Tablet PC에서 사용하는 Smart Scope app의 버전과 연관이 있습니다. SC-XS의 Firmware 버전과 Smart scope의 버전는 호환성이 있으며, 호환이 안되는 서로 다른 버전이 설치될 경우 시스템(SC-XS)와 Smart Scope가 연결이 안됩니다. 이 경우 담당 DSE께 연락하시어 알맞은 SC-XS의 펌웨어 파일을 받아, 이로 업데이트해야 합니다.
* Last adjustment date는 가장 최신의 Calibration 날짜를 의미합니다. Calibration 주기는 1년이며, 이 기간이 지나갈 경우, 신호의 왜곡 또는 Offset 값의 변화 등 신호의 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
* RTC Date Time은 Real Time Clock의 줄임말로 해당 장비 점검 날짜를 의미합니다. 정확한 시간정보를 출력하기 위해선 시스템 켜기 전에 GPS 안테나를 연결하고, GPS연결이 잘되는 곳에서 진행해야 합니다. GPS 미 연결 시 그림8과 같이 날짜가 1980년으로 나타나고, 그림 9와 같이 Error 10란과 함께 RTC Error 해결 방법을 안내합니다.

<그림 8. SC-XS Diagnostics report_상단부>
3-2) 하기 그림 9에는 시스템(SC-XS)의 Battery 대한 정보 및 SC-XS 취급 방법을 확인할 수 있습니다.
* Battery Info 에 대한 정보들은 배터리 수명과 연관이 있으며, 대게 Health에서 85%이상이면 양호한 상태입니다.
* Battery Info 밑에 있는 내용은 SC-XS의 Battery 관리법이며, 6주에 한번은 완전 충전 및 완전 방전을 하셔야 Battery의 수명이 오래 지속될 수 있습니다.
<그림 8. SC-XS Diagnostics report_하단부>