1. 개요 Q-TRX는 한 지점에서 16개의 방향 (A~P)의 가진이 가능하다. 하지만 Q-TRX의 specification이 α, β로 정의되어 있기 때문에 Geometry에서 올바른 가진 방향을 정의하는 것이 쉽지 않다. 또한 Q-TRX 장착 방향에 따라 각도 변환이 생기기 때문에 가진 방향을 올바르게 입력하기 어렵다. 이에 쉽게 정의할 수 있는 방법을 제시하고자 한다.
그림 1. Q-TRX 각도 제원
2. Geometry 생성 방법 1) Component 생성 -
'Q-TRX' Q-TRX의 기준 좌표로 사용하기 위해 Component를 'Q-TRX' 생성하고 A~P 까지 16개의 node를 생성한다.
2) Q-TRX α, β 입력
α의 각도를 XY(°), β의 각도를 XZ(°)에 각각 입력한다. 이 경우 Q-TRX의 가속도계 케이블의 방향은 -X 방향이 되며 Q-TRX의 Euler Angle이 생성된다.
그림 2. Geometry상의 Q-TRX 좌표
3) Q-TRX의 좌표 변환
예를 들어 X축을 기준으로 반시계 방향으로 90° 회전시켜서 Q-TRX를 장착했을 경우 Component에서 YZ(°)를 -90° 입력하면 된다. (Euler Angle을 체크하여 확인)


(a) YZ(°) = 0° (b) YZ(°) = -90°
그림 3. Q-TRX 좌표 변환
4) 엑셀을 이용하여 Q-TRX의 최종 회전각 추출
Q-TRX의 가진 포인트는 X,Y,Z 가진 포인트와 Component를 같이 사용할 수 있기 때문에 전체 회전된 Angle을 입력하여 사용해야 한다. 전체 회전된 Angle은 Testlab의 property에서 추출이 가능하며 이를 엑셀에서 약간의 편집을 통해 쉽게 전체 회전된 Angle을 얻을 수 있다.

(a) Testlab에서의 Angle 추출

(b) Excel에서의 Angle 데이터 편집

(c) 전체 회전된 Angle
그림 4. 엑셀을 이용한 Angle 추출
5) Reference Point Name의 Component를 새로 생성
시험시 사용할 Reference Point Name의 Component를 생성하고 Q-TRX의 16개 지점의 Node (A~P)을 생성하여 실제 전체 회전된 Angle 값을 입력한다.
6) 좌표 변환 확인
기준 좌표로 만들어 놓은 Component 'Q-TRX'와 비교하여 실제 Q-TRX를 장착한 방향대로 회전이 제대로 되었는지를 확인한다.