Simcenter Testing Solutions CIM2 setup in the Test.Lab Neo

2022-06-24T03:48:17.000-0400
Simcenter Testlab

요약

This article explain the CIM2 setup in the Test.Lab Neo


세부 정보

CIM2 모듈 사용 방법
 
  1. Pre-required
  • CIM2를 장착하기 위한 기본 조건
  • Scadas Recorder frame(SCR20x)에 CIM2를 장착 가능하며, 이 때 GPS 신호도 필요함
  • CIM2는 30frame/sec의 촬영속도가 제공됨
 
  • Video Recording을 위한 HW 구성
  • SCM-CIM2 LMS SCADAS Mobile Dual Camera Interface Module (includes two cameras, two LAN cables and 2 mounting devices)
  • SCx-TAB LMS SCADAS Tablet for Smart Apps
  • SM-SCR.01 LMS Smart Control
  • SCR-CF16G LMS SCADAS Recorder 16GB compact flash card
  • SCR-CFR LMS SCADAS Recorder external compact flash reader
 
  • Video Recording/Play을 위한 SW 구성
CIM2는 기존의 Test.Lab Clasic에서는 구동되지 않으며, Test.Lab Neo로만 구동되므로, 완전히 별도의 라이선스가 필요하다. Front End Mode에서는 사용하지 않는 것을 가정하여 구성하였음. 측정된 Data 분석은 기존의 Test.Lab MKI에서 수행해야 함. Test.Lab MKII에서 후-처리를 수행하기 위해서는 별도의 라이선스가 필요함.
  • TL-DTP.10.1 LMS Test.Lab Desktop
  • TL-DUR.25.3 LMS Test.Lab Video Replay
  • Durability Recording (아래의 항목 중에서 1개를 선택해야 함. CIM2와 동시에 사용되는 모듈의 성능에 따라서 달라짐.)
  • TL-DUR.00.2 LMS Test.Lab Durability Recording (<= 0.76MS/sec) à V8 1개 장착 시
  • TL-DUR.01.2 LMS Test.Lab Durability Recording (<= 1.5MS/sec) à V8 2개 장착 시
  • TL-DUR.02.2 LMS Test.Lab Durability Recording (<= 4MS/sec) à V8 3개~5개 장착 시
  • TL-DUR.03.2 LMS Test.Lab Durability Recording (<= 7MS/sec) à V8 6개~9개 장착 시
  • TL-DUR.04.2 LMS Test.Lab Durability Recording (Premium) à V8 10개 이상 장착 시
 
  1. 주의사항
구형 프레임(07년도 프레임)에 CIM2모듈을 장착할 경우, 아래와 같이 나사머리 부분의 간섭이 발생하여 장착이 불가능함. 구형 프레임에 CIM2 모듈을 Add-on으로 장착하는 경우에는 판매전 확인이 필요함.
cid:image001.jpg@01D18AA1.9AD73D60
 
  1. Testlab Neo 설정 방법
 
  • Step1 : Durability Recording을 실행하여, New ProjectàFavoritesàBlankProjectàCreate 클릭
 
  • Step2 : Frontend의 Properties에서 Clock sync를 None으로 설정한다.(실내에서 데모 측정을 하는 경우), 외부에서 실제 측정을 하는 경우에는 Clock sync를 GPS로 설정을 한다.

  • Step3 : M1:V8에서 C1의 On 체크, 데모를 위해서 나머지 설정값은 변경하지 않음.
 
 
  • Step4 :
  1. M2:CIM2에서 C9의 On체크
  2. CIM2모듈의 램프가 적색(깜빡임)에서 녹색으로 변경되면, Detailed camera settings를 클릭한다.
  3. Windows 보안 창에서 사용자 이름과 암호에 admin을 각각 입력한다. 내자격 증명 기억에 체크한다.
 
  • Step5 : 카메라 인식이 아래와 같이 완료 되면, ok클릭
 
  • Step6 :
  1. Measure à Recorder à CF메모리 카드에 Recorder template을 저장한다. Template name 입력.
  2. CF메모리 카드에 3개의 파일이 저장됨. (LMS_CIM2_TEST.rdf, BOOT.DSP, BOOTSYS.DSP)
 
 
  • Step7
  1. SW를 종료àFront-end의 전원 Off à CF메모리 카드를 Front-end에 삽입 àFront-end 전원 ON
  2. 모든 램프의 깜빡임이 멈추면, REC 버튼을 눌러서 측정을 시작한다.
  3. 템플릿에서 측정시간을 별로도 설정하지 않았으므로, 사용자가 REC 버튼을 눌러서 측정을 종료한다.
  4. Front-end 전원 Off à CF메모리 카드를 PC에 연결 à Test.Lab Durability Desktop 실행
 
  • Step8 : 측정된 trp파일에서 마우스 우클릭 하여 Import를 선택한다.

  • Step9
  1. Project의 section1에서 import된 데이터를 선택한다. Pivot view로 변경후, ctrl키를 이용하여 video와 input채널의 데이터를 동시에 선택한다.
  2. Paly 버튼을 클릭하면, 비디오와 input채널이 연동되어서 재생됨.


 
 
 

KB 자료 ID# KB000050016_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine