Simcenter Testing Solutions
GPS triggered data acquisition method
2022-05-24T12:19:13.000-0400
Simcenter Testlab
요약
This FAQ is about how to measure data using GPS position or speed information as a trigger. That is, a method of controlling the start of measurement using SPS information (latitude, longitude, altitude, speed and etc.).
세부 정보
1. 개요 Testlab은 "Tracking Setup" Work Sheet에서 다양한 설정을 통해 계측의 시작과 끝을 사용자 임의대로 조정할 수 있다. 예를 들면, Tachometer로 RPM을 측정한다면 특정 RPM에 도달 시 계측이 시작되도록 할 수 있으며, 이 외에 가속도계, 마이크로폰, GPS 신호 및 기타 다른 센서의 신호 레벨를 이용할 수도 있다. 본 문서에서는 GPS 신호(위도, 경도, 고도, 속도 등)를 이용하여 계측의 시작 시점을 설정하는 방법에 대해 설명하고 있다.
2. 요구 사항 GPS 신호를 이용하여 계측의 시작과 끝을 설정하기 위해서는 다음의 HW와 SW가 필요하다.
3. Testlab 설정 1) HW 전원 ON 2) Simcenter Testlab Signature Testing 실행 3) "Channel Setup" Work Sheet - "Clock sync:"를 GPS로 선택
4) "Tracking Setup" Work Sheet - "Use triggered start" 체크 박스 선택 - "More" 클릭 - "Channel"에서 Trigger 신호로 사용한 GPS 정보(위도, 경도, 고도, 속도 등) 선택 - "Level" 입력 : [예] Trigger 신호로 속도를 사용할 경우 계측을 시작할 시점의 속도값 입력 - "Slope" 선택 : 설정한 속도 이상에서 시작할 경우에는 Up, 이하에서는 Down 선택
5) "Measure" Work Sheet - "More" 클릭 - "Measure GPS data" 선택