Simcenter Testing Solutions The method of RLM server installation on Linux OS

2022-06-02T01:13:23.000-0400
Simcenter Testlab

요약

This FAQ is about how to install RLM License Server on Linux OS.


세부 정보


1. 개요
    1) RLM License Server는 Windows 환경에서와 마찬가지로 Linux 환경에서도 설치가 가능하다.
    2) 설치를 위해서는 Linux용 RLM License Server 설치 파일이 필요하며,
    3) Linux 종류와 비트 수에 따라 설치 과정이 달라지기 때문에 Server 설치 전 Linux의 종류와 비트 수 확인이 선행되어야 한다.

2. Linux용 RLM Licence Server 설치 파일
    1) 설치 파일은 Testlab 설치 CD나 ISO 파일 내의 "Installations\Simcenter License Server" 안에 존재 한다. 
    2) Testlab 버전에 따라 RLM License Server 설치 파일 이름이 상이하며, 버전 별 파일 이름은 다음과 같다.
        ① Testlab 2019.1.1 이하 버전 : "server_linux_a.tar"
        ② Testlab 2019.1.3 이상 버전 : "rlm_linux.tar.gz"

         [설치파일 확장자 "tar" 및 "tar.gz" 설명] 
            - "tar" : Linux에서 "tar"는 Windows의 "*.zip" 처럼 파일이 압축되어 있다는 것을 의미
                       → Linux에서 압축 해제 시 명령어 : "
xvf
            - "tar.gz" : "tar" 형식으로 압축된 파일이 "gz" 형식으로 추가 압축되었음을 의미
                       → Linux에서 압축 해제 시 명령어 : "
xvfz

3. Linux 종류 및 비트 수 확인
   Linux에서 RLM License Server를 설치할 때는 Linux의 종류 및 비트 수에 따라 설치 과정이 다르기 때문에 Server 설치 이전에 Linux의 종류 및 비트 수 확인이 선행되어야 한다.   

    1) Linux 종류
        ① RPM 기반 : CentOS, RedHat, Fedora, Suse 등
        ② Debian 기반 : Debian, Ubuntu, Mint 등
    2) Linux 종류 확인을 위한 명령어(아래 2개 이외 다양한 명령어 존재) 
        ① "cat /tec/*release" 입력 후 엔터 : "PRETTY_NAME=" 라인에 현재 사용 중인 Linux의 종류와 버전 표시됨
        ② "lsb_release -d" 입력 후 엔터 : "Description:" 라인에 현재 사용 중인 Linux의 종류와 버전 표시됨
    3) Linux 비트 수 확인을 위한 명령어
        ① "uname -srm" 또는 "hostnamectl" 입력 후 엔터 : 32비트(x86) 또는 64비트 확인

         [주의사항]
          - 명령어 입력 시 ""를 제외한 "" 안의 내용만 입력
          - 공란( ), 콜론(:), 세미콜론(;), 마침표(.) 모두 명령어의 일종이기 때문에 정확히 입력되어야 함


4. RLM License Server 설치 순서
 
image.png
 

KB 자료 ID# KB000049630_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine