Simcenter Testing Solutions The method for batch change displayed data and restore data link using Replace Data Origin function

2022-05-03T05:43:52.000-0400
Simcenter Testlab

요약

This FAQ is about the Replace Data Origin function among the Testlab functions, and guides how to use it in three major cases as follows. 1. The method of individual data from already displayed data to other data without drag & drop 2. The method to easily display similar data without drag & drop 3. The method to restore the broken linked data when the section name is changed


세부 정보



Part 1. 개별 데이터의 Drag & Drop 없이 Display 창 내의 데이터를 일괄 변경하는 방법

1. 샘플 데이터 설명
    1) 자동차의 기어 단수(N단과 D단)에 따라 에어컨을 ON/OFF 시켰을 때 총 4가지 케이스의 데이터가 존재한다고 가정
    2) Fig. 1과 같이 N단 조건에서 에어컨 ON/OFF 상태의 데이터를 2 X 2 형태로 비교한 상태에서
       이미 Diplay 된 데이터 중 N단의 에어컨 ON 조건 데이터를 D단의 에어컨 OFF 조건으로 일괄 변경 하고자 할 경우

 
image.png
Fig. 1  2 X 2 형태의 Layout에 초기 Display 된 데이터

2. "Replace Data Origin" 기능을 이용하여 데이터 일괄 변경하는 방법
     1) Picture 탭의 화살표 클릭
     2) "Replace Data Origine" 클릭
     3) "Current Picture", "Run, Analysis..." 선택
     4) "Browser" 클릭
     5) 일괄 변경하고자 하는 Run 데이터 선택(본 예제에서는 "D단 AC Off" Run 선택) 후 OK 클릭
     6) 데이터 일괄 변경 완료

 
image.png
Fig. 2  Picture 탭의 화살표 클릭 및 Replace Data Origin 클릭

image.png
Fig. 3   Display 상에서 변경하고자 데이터 Run 데이터 선택
(예 : "N단 AC On"을 "D단 AC Off"로 변경)

image.png
Fig. 4   Replact Data Origin을 이용하여 2 X 2 Layout 내의 "N단 AC On"을 "D단 AC Off"로 일괄 변경 완료


Part 2. 동일 형태의 Display 창에 다른 Run 데이터를 표현하는 방법

1. 샘플 데이터 설명
    1) 자동차의 기어 단수(N단과 D단)에 따라 에어컨을 ON/OFF 시켰을 때 총 4가지 케이스 데이터 존재
    2) Fig. 1과 같이 N단 조건에서 에어컨 ON/OFF 상태의 데이터를 2 X 2 형태로 비교하였고, D단 조건의 데이터를 N단 조건의 데이터 Display 형태와 동일하게 만들고자 할 경우

2. "Replace Data Origin" 기능을 이용한 동일한 2 X 2 형태의 다른 Run 데이터 그리는 방법
     1) Picture 탭의 화살표 클릭 > Fig. 5와 같이 Duplicate를 클릭하여 Fig. 6과 같이 그림 복사
     2) "Replace Data Origine" 클릭
     3) "Current Picture", "Run, Analysis..." 선택
     4) "Browser" 클릭하여 Display 하고자 하는 Run 데이터 선택 후 OK 클릭
     5) N단 조건의 Display 형태와 동일한 D단 조건의 Display 생성 완료

 
image.png
Fig. 5  Display 창 복사

image.png
Fig. 6   Picture 탭의 화살표 클릭 및 Replace Data Origin 클릭

image.png
Fig. 7  Display 하고자 하는 Run 데이터 선택

image.png
Fig. 8  N단 조건과 동일 형태의 D단 조건 데이터 Display 완료


Part 3. Section 이름 변경으로 Display 창에서 데이터가 사라진 경우 복원 방법

1. 현상
    1) Fig. 9와 같이 Diplay 창에 데이터가 있는 상태에서 Section 이름을 변경하게 되면, Fig. 10, Fig. 11과 같이 소스 데이터의 경로가 잘못되어 데이터가 보이지 않음
    2) 이 경우 데이터를 다시 Drag & Drop 하지 않고, Replace Data Origin 기능을 이용하여 다시 복원할 수 있음

image.png
Fig. 9  Display 창에 데이터가 있는 상태에서 Section 이름 변경

image.png
Fig. 10  Section 이름 변경 전 Diplay 창 내 데이터가 정상인 상태

image.png
Fig. 11  Section 이름 변경 후 Display 창 내 데이터가 사라진 경우

 
2. Replace Data Origin 기능을 이용한 데이터 링크 복원 방법
     1) "Replace Data Origine" 클릭
     3) "Current Picture", "Section" 선택
     4) "Browser" 클릭하여 Display 창의 데이터 위치한 Section 선택 후 OK 클릭
     5) Display 창 내 데이터 및 링크 복원 완료

image.png
Fig. 12  Display 창 내의 데이터가 위치한 Section 지정

image.png
Fig. 13  Display 창 내 데이터 및 링크 복원 완료

 

KB 자료 ID# KB000049571_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine