1. 개요 본 문서는 SCADAS XS를 PC 또는 Tablet PC에 연결하지 않은 상태에서 XS 단독으로 계측하는 방법에 관한 것이며, Testlab 2021.2를 기준으로 작성되었습니다.
2. 절차 요약 세부적인 상세 내용은 "3. 세부 절차"를 참고하세요.
1) Testlab에서 Setup 파일 생성 및 저장
2) 생성한 Setup 파일을 XS에 내장 된 SD 카드로 이동 또는 복사
3) PC 미연결 상태에서 XS 단독으로 데이터 계측 및 저장
4) XS의 SD 카드에 저장된 데이터를 PC로 이동 또는 복사
5) Testlab에서 저장된 데이터 오픈 및 후처리 3. 세부 절차 1) Step 1 : Testlab에서 Setup 파일 생성(Setup 파일 형태 : *.xrdf)
① Testlab 2021.2 > Testlab Signature > Signature Acquisition > New Project > Work Offline... > Default 상태에서 "열기" 클릭
② Channel and Acquisition Setup 작업
-. "Channel Setup" Worksheet : <예> 마이크로폰 1개 및 3축 가속도계에 대해 Fig.1 왼쪽 그림과 같이 설정
-. "Acquisition Setup" Worksheet : <예> Bandwidth 10240Hz, Resolution 2Hz로 Fig.1 오른쪽 그림과 같이 설정
Fig. 1 Channel Setup and Acaquisition Setup in Testlab
③ Channel and Acquisition Setup 정보 저장
-. "Documentation" 또는 "Navigator" Worksheet로 이동
(주의 : 위 2개의 Worksheet를 제외한 나머지 Worksheet에서는 Fig.2와 같이 "Save Standalone Recording Template..."가 비활성화) -. File > Save Standalone Recording Template...클릭
-. 셋업 파일을 저장할 경로 지정
-. "SCR template name"에서 셋업 파일 이름 지정 후"Save" 클릭

Fig.2 Save Standalone Recording Template... in file menu

Fig. 3 Saving the channel and acquisition information
2) Step 2 : 생성 된 셋업 파일을 XS의 SD 카드에 저장 (셋업 파일 예 : Test.xrdf)
① XS의 전원 OFF 상태로 USB 케이블을 이용하여 PC와 연결 (연결 시 자동으로 XS 전원 ON)
② 시작 > Simcenter Hardware Diagnostics > SCADAS XS Brower > files > 미리 만들어 놓은 "Test.xrdf" 파일 Cypy & Paste
[주의사항]
-. 셋업 파일의 이름은 영문으로 하고, 최대 6자까지
-. Standalone Mode로 계측 시 셋업 파일명과 동일한 이름으로 데이터 저장 (데이터 파일 형태 : Test.xtrp)
-. 계측을 반복하면 첫번째 파일 이름에 3개의 문자가 자동 적용되어 저장
(예 - 3회 반복 계측 시 데이터 저장 파일 : "Test_001.xtrp", "Test_002.xtrp", "Test_003.xtrp")
-. SD 카드에 여러 개의 셋업 파일이 존재할 경우에는 계측 시 알파벳 순으로 가장 빠른 셋업 파일이 사용 됨
Fig. 4 Examples of setup and data files stored on SD card
3) Step 3 : XS 단독으로 Standalone Mode에서 데이터 계측 (PC 또는 Tablet PC 미연결 상태)
① SCADAS XS 전원 ON
-. BAT 버튼을 REC 버튼에 초록색 불이 들어올 때까지 약 3초 동안 누름
-. XS가 정상적으로 켜진 상태일 경우 REC에 파란색 불이 들어옴. 계측 대기 상태를 의미
② 데이터 계측
-. REC 버튼을 누르면 계측 시작 (데이터를 계측하는 동안 REC 버튼의 색깔이 빨간색으로 유지되며, 계측이 완료되면 파란색으로 변환됨)
-. 필요 시 반복 계측
③ SCADAS XS 전원 OFF
-. BAT 버튼을 REC 버튼이 깜빡일 때까지 약 3초 동안 누름
-. XS 전원 OFF

Fig. 5 REC button color according to status
4) Step 4 : 데이터 분석
① 전원 OFF 상태로 USB를 이용하여 XS와 PC 연결 (연결 시 자동으로 XS 전원 ON)
② 시작 > Simcenter Hardware Dianostics > SCADAS XS Browser > file 접속
-. 계측 데이터를 복사하여 PC의 임의 경로에 저장
③ Testlab 2021.2 > Desktop - Standard & Advanced
-. "Navigator"에서 "②"항의 경로를 찾아 데이터 파일 선택
-. 폴더 또는 각각의 데이터 파일 선택 후 마우스를 우클릭하여 "Replace in Input Basket" 또는 "Import into Active Project"
-. 이후 데이터 프로세싱 및 분석 과정은 일반적인 Testlab 사용 방법과 동일

Fig. 6 Data loading and processing in Testlab