Simcenter STAR-CCM+ Unsteady 해석 시 일정한 시간에 Auto Save와 동시에 특정 시간을 설정하여 Auto Save 설정 방법

2022-03-22T07:34:48.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

Transient시뮬레이션에서 주기적인 시간을 가지고 sim파일 Auto Save 중에 특정한 시간에 시뮬레이션 결과가 필요한 경우 특정 시간을 지정하여 Auto Save를 설정하는 기능을 소개합니다. 


세부 정보

Transient시뮬레이션에서 주기적인 시간을 가지고 sim파일 Auto Save 중에 특정한 시간에 시뮬레이션 결과가 필요한 경우 특정 시간을 지정하여 Auto Save를 설정하는 기능을 소개합니다. 

설정 방법은 아래와 같습니다.

1. 트리에 Tools>Update Evenets 노드를 마우스 우 클릭 하여 새로운 Logic Evene를 생성합니다. 그리고 Properties 창에서 "Logic Operator"항목의 값을 "Or"로 설정합니다.


2. 트리에 Update Events > Logic Event 노드에 마우스 클릭 , 새로운 Monitor Frequency 생성합니다. 그리고 Properties 창에서 Monitor 값을 “Physical Time”으로 설정합니다. Sample Frequency 값에 따라 주기적으로 자동 저장합니다.


3. 2번과 같은 방법으로 트리에 Update Events > Logic Event 노드에 마우스 클릭 , 새로운 Monitor Waypoint 생성합니다. 그리고 Properties 창에서 Monitor 값을 “Physical Time”으로 설정합니다. Waypoint Value 값에 따라 특정 시간에 Auto Save기능을 수행할 있습니다.


4. 탑다운 메뉴에서 File>Auto Save 선택합니다. 그리고 아래 그림과 같이 트리에 노드를 설정합니다.
Max Autosaved Files : 50
Update>Enabled : check
Update>Trigger : Update Event
Update Event : “Logic Event”

KB 자료 ID# KB000049186_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+