Simcenter STAR-CCM+ Geometry cad file을 Design Manager에서 Parameter로 활용하는 방법

2022-02-22T04:12:37.000-0500
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

Java macro를 사용하지 않고, Geometry Cad file을 Design Manager에서 Parameter로 활용하는 방법에 대해 알아보고자 합니다.


세부 정보

Java macro를 사용하지 않고, Geometry Cad file을 Design Manager에서 Parameter로 활용하는 방법에 대해 알아보고자 합니다.
우선, STAR-CCM+ V14.02 이후부터 Parameter type 중 file parameter가 추가 되었습니다. 따라서, 해당 활용법은 14.02 이후 버전에서 적용이 가능하다는 점 안내드립니다.
해당 활용법은 Sim file setup 그리고 Design Manager setup으로 이루어집니다.

1. Sim File Setup
- Tools > Parameters 항목에서 File 방식으로 parameter 생성
User-added image
- 교체 대상에 해당하는 file 선택
- Geometry > Operations > New > Surface Preparation > Replace Part 선택
User-added image
- Replace Part 설정에서 Obtain Mesh From을 File로 선택
- File 항목에, 앞서 정의한 Tools > Parameters의 file type parameter 지정
- 교체하고자 하는 Part를 Target Part에 지정
User-added image

2. Design Manager Setup
- Sim file 저장 후, Design Manager Project 생성
- Parameters > Simulation Parameters 항목에서, sim file에서 정의해둔 file parameter 확인 가능
User-added image
- Design Studies에서 새로운 Study를 생성 후, Input Parameters에 file parameter 추가
- 세부 설정의 Discrete > Values 항목을 선택하여, parameter로 쓰고자 하는 형상 파일을 모두 선택 ( Ex. Fan_type1.prt, Fan_type2.prt …)
- 주의 사항으로, 해당 형상 파일들은 모두 같은 Input File Directory에 위치해야함
User-added image

 

KB 자료 ID# KB000039418_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+