Java macro를 사용하지 않고, Geometry Cad file을 Design Manager에서 Parameter로 활용하는 방법에 대해 알아보고자 합니다.
우선, STAR-CCM+ V14.02 이후부터 Parameter type 중 file parameter가 추가 되었습니다. 따라서, 해당 활용법은 14.02 이후 버전에서 적용이 가능하다는 점 안내드립니다.
해당 활용법은 Sim file setup 그리고 Design Manager setup으로 이루어집니다.
1. Sim File Setup
- Tools > Parameters 항목에서 File 방식으로 parameter 생성

- 교체 대상에 해당하는 file 선택
- Geometry > Operations > New > Surface Preparation > Replace Part 선택

- Replace Part 설정에서 Obtain Mesh From을 File로 선택
- File 항목에, 앞서 정의한 Tools > Parameters의 file type parameter 지정
- 교체하고자 하는 Part를 Target Part에 지정

2. Design Manager Setup
- Sim file 저장 후, Design Manager Project 생성
- Parameters > Simulation Parameters 항목에서, sim file에서 정의해둔 file parameter 확인 가능

- Design Studies에서 새로운 Study를 생성 후, Input Parameters에 file parameter 추가
- 세부 설정의 Discrete > Values 항목을 선택하여, parameter로 쓰고자 하는 형상 파일을 모두 선택 ( Ex. Fan_type1.prt, Fan_type2.prt …)
- 주의 사항으로, 해당 형상 파일들은 모두 같은 Input File Directory에 위치해야함