データムターゲットの上段に値を入力する方法

2025-02-21T03:34:01Z

サマリ


詳細

データムターゲットを入力する際、円記号の上段に値を入力することができない。

値を入力する方法はないか?


Solution

データムターゲット記号の上段に値を入力するには、コマンドダイアログで、「長方形」、「円形」、「環状」、「球」、「任意」のいずれかに変更する必要があります。

デフォルトの「点」や「線」、「円筒」では上段に値を入力することはできません。


「長方形」、「円形」、「環状」、「球」では各形状に適応した値が入力でき、任意の値を入力したい場合には「任意」を選択します。


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2412

KBアーティクルID# PL8833012

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント