ソリッドなどモデルの大きさは、ズームイン/アウトした時にビュースケールに相対して変化しますが、測定コマンドによって作成された寸法値の大きさは変化しない。
再現手順:
1.測定コマンドで寸法の作成
2.モデルビューをズームイン/アウトしスケールを変更
この挙動は、NXの設計された通り動作しています。
回避策:ファイル>設定>PMI>PMI一般/セットアップ>表示>サイズ変更オプション>サイズ変更可=ON、および、サイズ変更設定=保存されたビューズームスケールに相対
上記紹介する回避策は、測定寸法にも有効ですが、本来PMI専用の設定です。その他の設定オプションを使用した場合、想定する動作とならない場合がある事に注意して下さい。
***英語記事につきましては、PL8832196をご参照ください。