NX 見えないエッジを確認したり操作したい

2024-12-09T23:09:02Z
NX for Design

サマリ


詳細

シェーディングや隠れ線状態だと、隠れているエッジを把握できません。例えばスケッチフィーチャの場合、これを確認する方法はありますか?また、隠れているエッジにブレンドなどを入力できないでしょうか?


再現手順:
1.スケッチの作成と押出し




2.作成したソリッドの上面に直方体の作成(和)



スケッチを選択しても、ハイライトされるのは見えているスケッチラインだけです。


Solution

「選択グループ」-「隠れエッジをハイライト」
 モデル内エッジを選択、もしくは、パートナビゲータ内フィーチャを選択する事で、隠れているエッジをハイライトします。




「選択グループ」-「隠れ線処理ワイヤフレームの選択を許可」
 各種コマンド(例えばエッジブレンド実行中、隠れたエッジが選択可能となります。)



Notes

***英語記事につきましては、PL8822609をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
  • NX - DESIGN V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8822608

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling