NX 半径解析の結果表示値が、「最小」と「最大」に於いて反対になる

2024-11-05T23:32:57Z
NX for Design

サマリ


詳細

ダイアログ上の解析結果を確認すると、最小値が大きく最大値が小さいのですが、これは逆だと思います。

Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。
ダイアログ上に表示される数値は、半径ではなく、曲率半径です。ですから、「最小」は最小曲率半径、「最大」は最大曲率半径を表しています。

1.解析タブ>フェース形状>その他>半径


Notes

***英語記事につきましては、PL8818352をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - DESIGN V2212
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8818347

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling