NX 「隠れエッジが可視のワイヤフレーム」が存在しない

2024-10-09T23:47:08Z
NX for Design

サマリ


詳細

NX 2312で、ビューラジアルショートカットを表示した時、「隠れエッジが可視のワイヤフレーム」が存在せず、「ワイヤフレーム」に置き換わっています。このレンダリングスタイルを適用すると、隠れ線エッジが可視表示になりませんが、可視表示にすることはできますか?

NX 2306以前に表示されていた、ビューラジアルショートカット:



再現手順:
1.グラフィックウィンドウで、マウス右クリック>「ワイヤフレーム」


Solution

NX 2312の機能拡張によって、以下の3つのレンダリングスタイルは、「ワイヤフレーム」に統一されました。
・「隠れエッジが可視のワイヤフレーム」
・「隠れエッジが不可視のワイヤフレーム」
・「静的ワイヤフレーム」
「ビジュアライゼーションの設定」によって、これらを切り替えて使用する事ができます。レンダリングスタイルを「隠れエッジが可視のワイヤフレーム」にする場合、「ファイル」>「設定」>「ビジュアリゼーション」>「レンダリング」>「ディスプレイ」>「ワイヤフレーム表示タイプ」=「動的」とします。


Notes

このリリースにおける追加機能 - NX 2312:ワイヤフレーム表示


https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.whatsnew/xid2251065?pk_vid=342d656516f4836c42ba6d8985c43b481725401552870595


***英語記事につきましては、PL8814480をご参照ください。

Release Versions
  • NX - GATEWAY V2312
  • NX V2312
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8814479

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling