NX Early Access Programsの使用後、リリース版NXを起動できない

2024-10-09T01:19:46Z
Licensing

サマリ


詳細

Early Access Programs(EAP)の使用後、リリース版NXを起動しようとすると、
NX初期化エラーが表示されて起動できません。


Solution

これは、EAPが使用したSaaSライセンスが残っているために発生します。
NXでは、ライセンスサーバを探す前にSaaSライセンスを探し、見つかった場合はそれを使用しようとします。この場合「EAP」のライセンスが見つかり、それをリリース版NXの実行に使用できないため、このエラーが表示されます。
これを防ぐには、シーメンスソフトウェアセンターを起動し、「転送」を使用する必要があります。


また、使用されたSaaSライセンスは手動で削除することもできます。
以下のフォルダーを見つけて削除します。
%LOCALAPPDATA%\Siemens\nxsl

Notes
Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11

KBアーティクルID# PL8814466

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Siemens License Server