ネイティブ NX を起動すると、[グラフィック構成エラー]が表示されました。
英語
”This is an unaccelerated graphics configuration.
NX requires accelerated graphics configurations.
Perhaps the graphics device is unsupported or perhaps an unsuitable device driver is installed.
Attempt to open any part may result in program termination.”
日本語
”これは、非高速グラフィック構成です。
NX には高速グラフィック構成が必要です。
グラフィック デバイスがサポートされていないか、不適切なデバイス ドライバーがインストールされている可能性があります。
いずれかの部分を開こうとすると、プログラムが終了する可能性があります。”
このメッセージが表示されたのですが、TeamcenterのDispatcherのNxTransDirectにグラフィックカードが必要かどうか教えてください。
・[グラフィック構成エラー] について:
NXヘルプドキュメンテーションのNXシステム情報>サポートされるハードウェアおよびグラフィックを参照ください。
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.xid1753866/id744522
及びSFBを参照ください。
https://support.sw.siemens.com/knowledge-base/PL8719836
・TeamcenterのDispatcher-NxTransDirectのグラフィックカードについて:
Dispatcherは、単なる bat ファイルと Java の集まりであり、これらにはグラフィック要件はありません。
要件は、使用されている特定のトランスレータからきます。
トランスレータexe は NX インストールの一部であり、NXを実行するために推奨/必要なすべてのものに従います。
よって適切なグラフィック カードが必要になりますので、以下のドキュメントを参照ください。
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.xid1753866/id744522