Solid Edge フローティングライセンスの環境変数のポート番号が28000に設定された

2024-09-06T04:01:26Z
SETUP

サマリ


詳細

Solid Edge 2023を使用しています。フローティングライセンスにはポート番号を29000に設定していますが、環境変数SE_LICENSE_SERVERのポート番号が28000に設定されていたため、Solid Edgeが起動できませんでした。

Solution

Solid Edge 2023のライセンスユーティリティでフローティングライセンスのサーバー名を指定すると、自動的に環境変数SE_LICENSE_SERVERのポート番号が28000に指定されます。

Solid Edge 2023


実際のフローティングライセンスで28000以外のポート番号を指定している場合は、手動で環境変数SE_LICENSE_SERVERのポート番号を編集してください。

環境変数

システム変数の編集

Notes

Solid Edge 2024からはライセンスユーティリティでポート番号を指定できるようになります。

Solid Edge 2024

KBアーティクルID# PL8808410

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SETUP: LICENSING