NX 公差値記号でカンマ「,」を初期値として設定できない

2024-08-26T23:10:46Z
NX for Design

サマリ


詳細

PMI設定で、寸法テキストの小数点区切り記号として「,」を設定しましたが、公差記入枠の公差値記号にそれが反映されません。
再現手順:
1.ファイル>設定>PMI>寸法>テキスト>単位>小数点の区切り=「,」



2.PMIタブ>公差記入枠


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作していて、小数点の区切り記号の設定は、公差記入枠は対象外です。
回避策:マニュアルで、都度、その記号を入力。

Notes

小数点区切り記号を設定するための、複数の機能拡張要望(8649742, 10668142, 11021321など)が提出されています。

***英語記事につきましては、PL8807758をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2206
  • NX - DRAFTING V2206
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8807756

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting