NX 穴テーブルの番号がリセットされない

2024-08-26T23:02:19Z
NX for Design

サマリ


詳細

複数の穴テーブルを作成後、最初に作成した穴テーブルを削除し、再度作成しようとした時、穴番号が、最後に作成したテーブルで使用されている番号の次から割り振られます。例えば、穴番号1,2を使用する穴テーブルを削除後、同じ番号1,2で作成する事は可能ですか?

再現手順:
1.穴を持つモデル/図面の準備
2.メニュー>挿入>テーブル>穴テーブル(複数回に分け入力)



3.最初に作成したテーブルの削除



4.穴テーブルの再入力


Solution

この挙動は、NXの設計した通り動作しており、同じ番号で作成する事はできません。
回避策:有効な回避策は無く、欠番を使用したい場合、現在作成されている穴テーブルを全て削除し、再入力する必要があります。

Notes

***英語記事につきましては、PL8807753をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212
  • NX - DRAFTING V2212
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8807752

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting