NX クロスハッチと寸法テキストの干渉を除外する方法はありますか?

2024-08-07T00:08:28Z
NX for Design

サマリ


詳細

クロスハッチに重なっている寸法テキスト部分だけ、クロスハッチを除外する方法、設定はありますか?

再現手順
1) 任意の図面パートを開きます。
2) 任意の寸法を作成します。
3) メニュー>挿入>注釈>クロスハッチをクリックします。
例:選択モード:境界曲線
4) OKをクリックします。


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2312
Solution

重なったクロスハッチを除外することはできます。
クロスハッチダイアログのオプション:除外する注釈
を使用します。


Notes

NXドキュメンテーション:
クロスハッチダイアログ
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.drafting/toolbox_tbx_crosshatch_op

クロスハッチパターンへのジオメトリおよびテキストの島の追加
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20230425446868577.drafting/tbx_crosshatch_edit_ht

KBアーティクルID# PL8804696

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting