NX WAVE PMI リンカで、ソースパートと同じモデルビューへPMIをコピーしたい。

2024-08-06T23:40:59Z
NX for Design

サマリ


詳細

WAVE PMI リンカでは、ターゲットパートにリンクされたPMIを作成できますが、ソースパートと同じモデルビューに同じPMIを作成したいです。

再現手順
1) 任意のパートを2つ用意します。
2) ソースパートの任意のモデルビュー(例えば、正面)にPMIを作成します。
3) メニュー>挿入>関連付きコピー>WAVE PMI リンカをクリックします。
4) WAVE PMI リンカダイアログで、ソースパートのオブジェクトとModel View : ”Front”を選択します。
(Model ViewにはPMIが作成されているモデルビューがリストされます)
5) OKをクリックします。


この時、ターゲットパートの作業モデルビューは”不等角投影”だったため、PMIは”不等角投影”にリンクコピーされます。


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2206
Solution

これは設計通りの振る舞いになります。
機能拡張となりますので、機能拡張要望(ER)が必要になります。

ソースパートのモデルビューと含まれるPMIを、ターゲットパートへリンクコピーするには、ユーザが同じモデルビューを作業モデルビューに設定する必要があります。
この機能は、ターゲットパートのモデルビューを判断し、同じモデルビューへ同じPMIをリンクコピーすることはできません。

下記はターゲットパートの”正面”を作業モデルビューとした時の結果です。


KBアーティクルID# PL8804691

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling PMI