NX ヒューマン制御パネルでの最初の操作変更は反映されません

2024-08-06T23:42:14Z
NX for Design

サマリ


詳細

ヒューマン制御パネルで操作する場合、最初の操作変更はモデルに反映されません。
この問題は、骨盤以外の手等でも同様に発生します。


1回目の変更(骨盤を45度曲げる)⇒モデルに変化なし


2回目の変更(骨盤を45度曲げる)⇒モデルは90度曲がる


Solution

この問題は、NXの不具合によるものです。
修正バージョンが決まり次第、記事を更新します。

回避策として、1回目の入力値は記憶しているので、2度目の入力値で目的の角度になるようにすることで結果を得ることができます。例えば45度にしたい場合は22.5度を2度入力すると45度の結果が得られます。もちろん合計が目的値になるならばどのような組み合わせでも構いません。

Notes
Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2306.9100
  • NX V2312
  • NX V2406

KBアーティクルID# PL8804671

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling