Siemens PLM Licensing 新しいライセンスファイルを入手して適用したが、ライセンスファイルを認識しない

2024-08-05T23:29:10Z
Licensing

サマリ


詳細

既存の Siemens License Server に、新しいバージョンのライセンスを適用したが、そのライセンスが正しく読み込まれず、NX が起動しない。

Solution

この問題の原因は、ライセンスファイル内の SERVER行、VENDOR行の末尾にスペース文字列が付加されているためでした。


SERVER行、および VENDER行の末尾のスペース文字列を削除することでライセンスサーバはライセンスファイルを読み込むことができ、正常に動作するようになります。

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8804663

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Siemens PLM Common Licensing