ライセンスサーバがダウンしたり、予期せずCloud Gatewayにログインできない等の事態が発生し
Solid Edge製品が利用できない場合、継続使用するために緊急ライセンスファイルを利用する事が可能です。
Solution緊急ライセンスファイルを生成する手順は以下の通りです:
1. Siemens ID (電子メールアドレス) を使用して LMAdmin Web サイトにアクセスしログインします。
https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/LMAdmin
2. [緊急パスワードとライセンス ファイル] を選択します。
3. 製品名から「Solid Edge」を選択します。
4. バージョンで目的の Solid Edgeのバージョンを選択します。
5. リクエストの理由で、緊急ライセンスを作成する適切な理由を選択します。その他を選択した場合は簡単な説明を入力します。
6. I read and agreeオプションを選択します。
7. 続行を選択します。
8. 生成された緊急ライセンスファイルは電子メールで送信されます。
メールを受信したら緊急ライセンスファイルを適用する事が出来ます。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダーを確認してください。
受信したメールには、緊急ライセンスファイルを適用する手順が記載されています。
緊急ライセンスファイルは 7 日間有効です。
ユーザーは60 日間の期間内に最大 3 つの緊急ライセンスファイルを生成する事ができます。