NX 和コマンドによって、オリジナルフェース色を継承

2024-08-06T00:20:07Z
NX for Design

サマリ


詳細

それぞれ色の異なる複数のソリッドを、和コマンド実行後、ターゲットの色に変換されてしましますが、それぞれのオリジナル色を引き継ぐことはできますか?

再現手順:
1.複数のソリッド作成
2.それぞれのソリッドに異なる色を割り当てる(メニュー>編集>オブジェクト表示」>色パレットで任意の色を指定)



3.和


結果:


Solution

モデリングの設定で、ブーリアンによって修正されたフェースの継承元を指定する事でき、これにより、オリジナル色を引き継ぐことができます。

ファイル>設定>モデリング>一般>プロパティを表示>ブーリアンにより修正されたフェース=ツールボディから継承(または、カスタマデフォルト>モデリング>一般>一般>プロパティを表示>ブーリアンにより修正されたフェース=ツールボディから継承)


設定後、上記ステップ2を実施:


Notes

この設定は、和コマンドを含むブーリアン各種コマンド(差、積)においても、同様に色を引き継ぎます。

***英語記事につきましては、PL8804409をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2312
  • NX - DESIGN V2312
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8804408

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling