NX 領域をチェックによってハイライトされた表示が、解除されない

2024-08-06T00:16:29Z
NX for Design

サマリ


詳細

領域をチェックコマンドで、シャープコーナーとして検出されたフェースをハイライト表示した後、コマンドを終了しましたが、ハイライト表示は解除されません。

再現手順:
1.モデルの準備



2.メニュー>解析>モールドパート検証>領域をチェック>計算タブ>製品ボディを選択し、引き抜き方向を指定>計算ボタンを選択



3.情報タブ>チェック範囲=シャープコーナー>シャープコーナーとして検出された何れかを選択>適用>キャンセル


ハイライト表示が解除されない:


Solution

この挙動は、NX 2306以降に発生している不具合によるものでNX 2406で修正されました。
適用後、キャンセルボタンを押してダイアログを終了した場合に問題が発生します。
回避策:キャンセルボタンで終了しない。
キャンセルで終了した場合、ビューの更新(グラフィックウインドウ>マウス右クリック>ビュー更新)を実施する事でハイライト表示を解除できます。

Notes

領域、および、フェースタブにある各種機能で問題が発生しています。(フェースタブにある各種機能では問題が発生しません。)

***英語記事につきましては、PL8804188をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
  • NX - MOLDED_PART_DES V2306
  • NX - DESIGN V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8804187

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling