Solid EdgeのユーザーからMicrosoft 365 Businessバージョンと Solid Edgeの互換性について、特に変数テーブル内の Excel リンクや「テーブルで曲線」などのExcelに依存する機能に関しての問い合わせを受ける事があります。
SolutionSolid EdgeのExcel統合機能を完全に機能させるには、Microsoft 365のデスクトップ版をインストールする必要があります。この要件は、Microsoft 365 Businessのすべてのデスクトップ対応バージョンに適用されます:
これらのバージョンは Excel のローカル インストールをサポートしており、これは Solid EdgeのExcel 依存機能とのシームレスな操作に不可欠です。
考慮すべき事項:
Microsoft 365 Business Basic Web専用バージョンを使用すると、特にネットワーク速度が制限されている場合、Solid Edgeの要件を満たす十分なパフォーマンスが得られない可能性があります。最適なパフォーマンスと互換性を得るには、次の手順に従ってください。
デスクトップ対応の Microsoft 365 Business バージョンの 1 つをインストールします。
Solid EdgeでExcelにリンクされた機能を使用するには、Excelがローカルにインストールされていることを確認してください。