Solid Edge 「管理者として実行」を使用して Solid Edge ソフトウェアをインストールする

2024-07-26T02:57:05Z
SETUP

サマリ


詳細

ユーザーがローカルAdministratorの役割を持っている場合でも、インストール実行ファイル (Setup.exe など) をダブルクリックする標準インストールプロセスでは完全なセットアップに必要な権限が付与されないため、Solid Edgeソフトウェアのインストール中に問題が発生する事があります。

Solution

この問題を解決するには、「管理者として実行」を使用してインストール手順に従ってください。これによりアプリケーションに完全な管理者アクセス権が与えられ、完全なインストールを妨げる可能性のあるユーザーアカウント制御 (UAC) の制限を回避できます。

Solid Edge ソフトウェアをインストールする手順:

1. 管理者権限を確認します:

管理者権限を持つアカウントを使用して Windows にログインします。

2. インストールファイルを見つけます:

Solid Edge インストール実行ファイル (Setup.exe など) を含むフォルダーに移動します。

3. 管理者として実行します:

インストール実行ファイルを右クリックします。コンテキスト メニューから「管理者として実行」を選択します。

4. インストール プロンプトに従います:

画面の指示に従ってインストールを続行します。

「管理者として実行」を使用する理由:

管理者としてログインしている場合でも、Windowsユーザーアカウント制御 (UAC)はセキュリティを向上させるためにアプリケーションの権限を制限します。「管理者として実行」でインストールを実行すると、インストーラーにシステムのすべての部分にアクセスするための必要な権限が付与され、UAC制限が回避されます。これによりSolid Edgeとそのコンポーネントのインストールが成功して完了します。

これらの手順に従う事で権限不足に関連する問題を回避し、Solid Edgeソフトウェアが正しくインストールされます。

KBアーティクルID# PL8802800

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SETUP: INSTALL