NX エラー:アプリケーションの起動に失敗しました UGManager

2024-08-09T00:57:04Z
NX System Administration

サマリ


詳細

問題:

Teamcenter Rich ClientからNXを起動するときに次のエラーメッセージが表示されNXは起動できませんでした。


Solution

可能な原因と解決方法:

TeamcenterのNX Integration for Rich Clientフィーチャを正常にインストールされてないなどの原因でもこの問題が発生しますが、UGII_USER_PROFILE_DIRで指定したフォルダに原因の可能性があります。

UGII_USER_PROFILE_DIR フォルダのファイルの読み取りまたはアクセスに問題がある場合も、NX が正常に起動しない場合があり、これが起動失敗の原因であるかどうかを特定するには、ユーザー プロファイル フォルダーの内容を削除 (または一時的な場所に移動) する必要があります。注意: フォルダー (例: NX2406) 自体は削除しないでください。

フォルダーが存在せず、NX が以前のバージョンのユーザー プロファイル フォルダーを見つけた場合、既存のフォルダーからファイルをコピーして新しいバージョンに移行します。これは一般的に便利ですが、以前のバージョンから問題のあるファイルをコピーすることもできます。フォルダーを空のままにしておくと、NX は必要なファイルをすべて新しく再作成し、すべてが有効であることを確認します。

フォルダーの内容を削除した後で NX が正常に起動した場合は、そのまま作業を続けるか、徐々に再導入することができます。問題のあるファイルが特定されるまで、元のファイルをフォルダーにコピーします。

KBアーティクルID# PL8802229

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation