NX シェーディングのスタイルについて。

2024-07-09T20:50:04Z
NX for Design

サマリ


詳細

NXのシェーディング表示で透明度を設定し、エッジを表示すると、隠線エッジも表示されます。
TcVisでは、隠線エッジは表示されません。NXでTcVisのように表示する方法はありますか?

再現手順
1) 任意のパートを開きます。
2) 表示タブ>表示グループ>スタイルギャラリー>エッジを表示してシェーディングをクリックします。
3) メニュー>編集>オブジェクト表示
4) クラス選択:ボディを選択します。
5) OKをクリックします。
6) ブジェクト表示の編集ダイアログで:透明度を例として75%にします。
7) OKをクリックします。


Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2212
  • NX V2306
Solution

TcVisと同じような表示にすることはできません。

この表示はNXではサポートされておらず、透明度のある形状に関してTcVisのような隠れ線を非表示にするには機能強化のリクエストが必要になります。

KBアーティクルID# PL8799493

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling