NX オブジェクト従属性グラフのIDを使用してオブジェクトを検索する方法はありますか?

2024-07-08T21:17:49Z
NX for Design

サマリ


詳細

エッジ、面、シートボディやソリッドボディ等を選択して情報ウィンドウを表示すると、オブジェクト従属性グラフからIDを確認することができます。
このIDを使用してNX内のオブジェクトを検索する方法はありますか?

再現手順
1) 任意のパートファイルを開きます。
2) メニュー >情報>オブジェクトをクリックします。
3) エッジ、面、シートボディやソリッドボディ等を選択します。
4) 情報ウィンドウのオブジェクト従属性グラフのIDを確認します。


Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2306
  • NX V2312
  • NX V2406
Solution

対話形式では、ユーザはオブジェクト従属性ブラフのIDを使用して対象のオブジェクトを検索することはできません。
これは、NXOpenプログラムまたは開発デバッグ ツールを使用してのみ実行できます。

KBアーティクルID# PL8799491

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Drafting Modeling PMI