NX NX 2406でシートメタルアプリケーションを使用するとライセンスエラーとなる

2024-07-08T21:13:15Z
Licensing NX System Administration NX for Design

サマリ


詳細

NX 2406.1700でシートメタルアプリケーションを開始すると、nx_sheet_metal ライセンスフィーチャが有効な状況でも下図ライセンスエラーが表示され、シートメタルアプリケーションを使用できない場合がある。

ライセンスが使用できません: ライセンスエラーです、フィーチャのチェックアウトは、そのトークンフィーチャが存在しないため、失敗しました。

Solution

これは、NX 2406の不具合で、NX 2406 MUおよびNX 2412にて修正されます。

原因は、シートメタルアプリケーションに入る際に、本来は不要な geometric_tol ライセンスフィーチャの有無をチェックしてしまうことです。
geometric_tol が有効でない場合に、エラーメッセージを表示してシートメタルアプリケーションが使用不可になってしまいます。

NX10101、NX41000等の geometric_tol がないバンドル製品のみを含んだラインセンスファイルの環境などで発生します。
ライセンスファイル内に、nx_design_token ライセンスが十分にある場合には、そのトークンライセンスを使用するため、このエラーは表示されず、シートメタルアプリケーションも使用可能です。

Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2406

KBアーティクルID# PL8799487

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Siemens License Server