NX NXレイトレーススタジオのNVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャでのレンダリング高速化

2024-07-08T21:09:43Z
NX System Administration NX for Design

サマリ


詳細

NX 2306より前のNX製品リリースで、NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャを使用してNXレイトレーススタジオのレンダリングを高速化する設定について

Solution

これは、下記NVIDIA GPUのAda Lovelaceアーキテクチャに適用される設定です。
例: NVIDIA RTX 6000 Ada Generation(デスクトップワークステーションとデータセンターサーバシステムの両方にインストール可能)、NVIDIA L40(データセンターサーバGPU)

NXレイトレーススタジオが Ada Lovelaceアーキテクチャに基づく最新の NVIDIA GPU を適切に認識し、完全に活用できるようにする(GPUによるレンダリングの高速化)には、NXを実行する前に、次の環境変数を設定する必要があります:

    UGII_IRAY_ENABLE_GPU_FOR_RENDERING=1

NX 2306以降のバージョンでは、Ada Lovelace ベースの GPU を自動的に使用するように変更されています。
したがって、上記の環境パラメータは NX 2306以降では設定する必要がありません。

Notes

KBアーティクルID# PL8799486

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation