NX PDF出力すると点要素が太くなる

2024-07-08T21:06:57Z
NX for Design

サマリ


詳細

エクスポートしたPDFをNXデータと比較すると、点要素が太く表示されます。以前のNX(例えばNX 11)と同様の太さでエクスポートする事はできますか?

再現手順:
1.モデル環境で点要素作成と図面ビューの作成



2.ファイル>エキスポート>PDF

NX 2406とNX 11の比較



Solution

点要素が太く表示される挙動は、NXの設計された通り動作しています。
NX 11以前に出力されていたPDFは、実際のNXパートと比較すると点が細くなる問題がありました。この問題が、NX 12で修正された事によって、NXデータと同じ太さでPDF出力されるように改善されています。
尚、NX 11以前と同様に細く出力するマーカーオプションが、NX 12で追加されています。
カスタマデフォルト>ゲートウエイ>プロット/印刷>一般>マーカサポート=ON



NX 11以前と同様の太さでエクスポートしたい場合、このオプションをご使用ください。


Notes

マーカサポート=ONで出力されたPDFは、NX 11の出力結果と比較すると、点の太さに於いては同等に出力されますが、点が大きく出力されている事がわかります。この大きさは、マーカスケールを指定する事で制御できます。まずは、1.0を指定し出力結果を確認する事をお勧めいたします。次に、例えば出力結果の半分の大きさにしたい場合、マーカスケール=0.5を指定する事で期待する結果が得られます。



以下は、マーカスケール=0.3で出力した結果です。


***英語記事につきましては、PL8799485をご参照ください。PL8799485をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2306
  • NX - DRAFTING V2306
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8799482

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting