エクスポートしたPDFをNXデータと比較すると、点要素が太く表示されます。以前のNX(例えばNX 11)と同様の太さでエクスポートする事はできますか?
再現手順:
1.モデル環境で点要素作成と図面ビューの作成
2.ファイル>エキスポート>PDF
NX 2406とNX 11の比較
点要素が太く表示される挙動は、NXの設計された通り動作しています。
NX 11以前に出力されていたPDFは、実際のNXパートと比較すると点が細くなる問題がありました。この問題が、NX 12で修正された事によって、NXデータと同じ太さでPDF出力されるように改善されています。
尚、NX 11以前と同様に細く出力するマーカーオプションが、NX 12で追加されています。
カスタマデフォルト>ゲートウエイ>プロット/印刷>一般>マーカサポート=ON
NX 11以前と同様の太さでエクスポートしたい場合、このオプションをご使用ください。
マーカサポート=ONで出力されたPDFは、NX 11の出力結果と比較すると、点の太さに於いては同等に出力されますが、点が大きく出力されている事がわかります。この大きさは、マーカスケールを指定する事で制御できます。まずは、1.0を指定し出力結果を確認する事をお勧めいたします。次に、例えば出力結果の半分の大きさにしたい場合、マーカスケール=0.5を指定する事で期待する結果が得られます。
以下は、マーカスケール=0.3で出力した結果です。
***英語記事につきましては、PL8799485をご参照ください。PL8799485をご参照ください。