NX 2406ドキュメントを確認すると、JT 10.9バージョンが新しくリリースされているようですが、その拡張された機能の詳細が説明されていません。
再現手順:
1.NXからJTファイルの書き出しを説明するドキュメンテーションを参照
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20231101866122454.nxtojt/configuration_opts_setup_options
NX 2406シリーズで、JT 10.9バージョンのサポートが開始されていますが、その拡張された機能の詳細につきましては、まだユーザには公開させていません。
尚、それがユーザに公開される時点で、ドキュメントが更新されます。詳細情報につきましては、それまでお待ちください。
JtFileFormat = “10”で出力されたJTは、ドキュメントに書かれている通りVersion 10.9で出力されますが、Version 10.6を含む下位バージョンで出力する機能を損ねることはございません。他に与える影響はございませんので、そのままご使用ください。尚、 JtFileFormat = “106”や下位バージョンを明示的に指定する事で、指定したバージョンで出力する事ができます。
***英語記事につきましては、PL87994801をご参照ください。