NX NXプロパティのショートカットタブの作業フォルダーの初期値を定義することはできますか?

2024-07-08T21:03:30Z
NX System Administration

サマリ


詳細

NXショートカットのプロパティのウィンドウで表示される作業フォルダ―のパスはNX2212まで“UGII”が設定されていましたが、NX2306以降は“ProgramData”が設定されています。
これは仕様が変更されたのでしょうか?
また、インストールの時に、このフォルダのパスをユーザが設定することはできますか?

再現手順
1) NXショートカットアイコンをマウス右ボタンでクリックします。
2) メニューからプロパティをクリックします。
3) ショートカットタブをクリックします。


Platforms
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2306
  • NX V2312
  • NX V2406
Solution

これはNX2306より変更されており、設計通りの動作になります。

UGIIフォルダのデフォルトが原因で、UGIIフォルダへの書き込み権限がないために、ユーザがエラーになるという問題が発生していました。
すべてのユーザアカウントが書き込み権限を持つマシン上のデフォルトの場所を提供する変更が行われました。

また、インストール時に作業フォルダーのパスを変更することはできません。

Notes

C:\ProgramDataは、すべてのユーザ アカウントが書き込み可能な場所です。
UGIIは、NX の管理者権限が必要なフォルダであったため、管理者以外のユーザがNXを起動したとき、デフォルトのUGIIフォルダを使用すると、その場所は書き込み不可となっていました。
[新規作成] ダイアログのフォルダパスが UGIIフォルダを指していることに気付いて変更しない限り、NXは、新規モデルファイルを作成できないというエラーが表示されます。
これをC:\ProgramData に変更することにより、これらの問題をデフォルトで回避することができるためです。

KBアーティクルID# PL8799367

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation