ラップトップをフローティングライセンスサーバーとして使用する場合、Wi-Fi ネットワークを変更するたびにリンクされたCIDが変更されるため、ライセンスが無効になります。CIDが変更されるのはなぜですか。またこれを防ぐにはどうすれば良いでしょうか?
Solutionライセンスに使用されるCIDはオペレーティングシステムのMACアドレスにリンクされているため、MACアドレスのランダム化を使用すると、ラップトップが新しいワイヤレスネットワークに接続されるたびにCIDも変更され、ライセンスファイルが無効になりユーザがソフトウェアを実行できなくなります。
非ワイヤレスアダプタではMACアドレスのランダム化が採用されていないため、オペレーティングシステムでMACアドレスのランダム化を無効にするか、非ワイヤレスネットワークアダプタに関連付けることで、CIDの変更を回避することが可能です。
注:MACアドレスのランダム化を無効にする事は潜在的なセキュリティ上の懸念があるため注意が必要です。
Windows 11では、「設定 > ネットワークとインターネット > Wi-Fi」からオペレーティングシステムの「ランダムなハードウェアアドレス」をオフにすることで、MACアドレスのランダム化を無効にすることができます。