スケッチの作成は、平面上オプションを使用して選択した平面上に作成する事ができますが、平面上ではなく、平面からオフセットした場所に作成する事はできますか?
現在、指定した平面にスケッチを一旦作成後、スケッチの再アタッチ機能を使用してオフセットさせています。これは、作成および修正の2つの操作を実施する事となり手間です。作成時に直接オフセットする方法が知りたい。
再現手順:
1.ホームタブ>構築グループ>スケッチ
NX 2306までは、指定した平面上にしか作成する事はできません。「スケッチの再アタッチ」をご使用下さい。
尚、NX 2406で機能拡張される「手動」オプションでそれを実現する事できます。
これは、新規スケッチ作成時、「スケッチの再アタッチ」コマンドと同等のユーザインタフェースが提供され、オフセットやその他、手動による操作が可能です。
この機能を有効にするためには、予め、カスタマデフォルトで「スケッチ方法を作成」=「手動」に設定する必要があります。
ファイル>ユーティリティ>カスタマデフォルト>スケッチ>一般>セッション設定>スケッチ方法を作成=手動
What’s New in NX 2406:
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20231101866122454.whatsnew/xid2289614
***英語記事につきましては、PL8796872をご参照ください。