NX PMI断面ビューにクロスハッチが作成されない

2024-06-10T23:33:46Z
NX for Design

サマリ


詳細

「クロスハッチを表示」を指定したにもかかわらず、断面ビューに作成されません。

再現手順:

1.直方体ソリッド(X=20, Y=10, Z=0.2)作成


2.ファイル>設定>PMI>PMI断面ビュー>断面ビュー>クロスハッチ>クロスハッチを表示=ON


3.メニュー>PMI>PMI 断面ビュー(1平面、断面平面/平面=Y)



Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

PMI断面ビューに於いて、クロスハッチ生成の際に使用する公差設定があります。指定値以下の厚さを持つ形状が対象の場合、クロスハッチは作成されません。

公差値の設定:

ファイル>設定>PMI>注釈>クロスハッチ/領域塗潰し>境界曲線>公差


現在の公差値=0.25

ソリッドのZ方向の厚さ=0.2

この場合、0.2未満の公差値を設定する事でクロスハッチが作成されます。


Notes

***英語記事につきましては、PL8795043をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2312
  • NX - PMI V2312
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11

KBアーティクルID# PL8795041

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI