NX 「ボディを削除」フィーチャを作成すると、ボディの透明度が自動的に設定されます。

2024-06-13T05:31:10Z
NX for Design

サマリ


詳細

「ボディを削除」フィーチャを作成すると、ボディの透明度が自動的に設定されます

再現手順:

1.新規パートを開きます。

2.直方体を作成します。

3.表示タブの「オブジェクト表示の編集」コマンドを実行して透明度を確認します。

4.透明度は「0」です。

5.「OK」を選択します。

6.メニュー>挿入>トリム>ボディを削除を選択します。

7. 直方体を選択し、「OK」を選択します。

8.パートナビゲータで直方体を右クリックし、「現在のフィーチャにする」を選択します。

9.表示タブの「オブジェクト表示の編集」コマンドを実行して透明度を確認します。

10.透明度は「75」です。

Solution

これはNXの不具合で、NX2206,NX2212,NX2306で発生しますが、NX2312で修正されました。

この現象の回避策はありませんので、都度透明度を「0」に戻してください。

Notes
Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2306
  • NX V2212
  • NX V2206

KBアーティクルID# PL8795034

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling