NX ビジュアリゼーションの透明度OFFが機能しない

2024-06-10T23:30:17Z
NX for Design

サマリ


詳細

透明度が設定されているボディがあります。ビジュアリゼーション設定によって透明度=OFFにした後で、ボディの選択>選択解除を実施すると、透明度が復活する(透明度=ONの状態になる)。

再現手順:

1.メニュー>編集>オブジェクト表示>ソリッドを選択後、OK>一般タブ>シェーディング表示>透明度を任意の値に設定>OK


2.ファイル>設定>ビジュアライゼーション>レンダリング>グラフィック>透明度=OFF


3.グラフィックウインドウでソリッドボディを選択


4.選択を解除(例えば、Shiftキーを押しながらソリッドボディを再選択)


Solution

この挙動は、NX 1926~NX 2306シリーズで発生しているの不具合によるもので、NX 2312で修正されました。

回避策:再度透明度をOFFにする(手順2)

Notes

***英語記事につきましては、PL8794231をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2000
  • NX - SYSENG V2000
Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8794230

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling