NX Acrobat ReaderでPMI要素がスクリーンに平行に表示されない

2024-06-10T15:02:00Z
NX for Design

サマリ


詳細

「スクリーンに平行に表示」=ONで作成されているPMI注記があります。このデータを3D PDF出力しAcrobat Readerで確認すると、スクリーンに平行に表示されません。

再現手順:

1.PMI注記を作成(スクリーンに平行に表示)


2.ファイル>設定>PMI>PMI一般/セットアップ>向き>スクリーンに平行に表示=ON

3.PMIタブ>発行>技術データパッケージタブ>テンプレート>方法>3D PDF>テンプレートリストウインドウから任意のテンプレートを選択>OK

4.Acrobat Readerで出力されたPDFを開く(ビューを回転)


Solution

この挙動は、NXの設計した通り動作しています。

尚、NX 2406で「スクリーンに平行に表示」=ONがサポートされるように機能拡張されます。


Notes

注意:NX 2406で「スクリーンに平行に表示」機能はサポートされますが、「サイズおよび位置をロック」機能はサポートされません。


***英語記事につきましては、PL8794100をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2212.5000
  • NX - TECH_DATA_PKG V2212.5000
Platforms
  • Windows x64 11
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8794095

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI