リモート信号からシミュレーションを開始できない。
Solutionリモート信号からシミュレーションを開始するには、以下のプログラムポインタにはプログラム番号を設定しないでください。
また、以下のいくつかのUI信号は以下の状態である必要があります。
UI[1]=ON、UI[2]=ON、UI[3]=ON、UI[4]=OFF、UI[8]=ON
上記設定でもシミュレーションが開始しない場合は、IRを作成していただき再現データをご提供ください。
ROBOGUIDE側のデータは rgxファイル としてご提供ください。
PS側のデータは pszxファイル としてご提供ください。