Tecnomatix Fanuc-Rj-Japan 位置レジスタの最大値が実機と異なる

2024-06-14T02:49:00Z
Tecnomatix Marketing

サマリ


詳細

101以上の位置レジスタを設定できない。

Solution

実機と同じ拡張が可能です。

拡張するためには、実機パラメータファイルを参照します。

Setupの Load Robot Backup または Explicit Data Uploadからパラメータファイルをロードしてください。


デフォルトの最大値は100ですが、拡張された情報のパラメータをロードするとUIの最大値も拡張されます。


KBアーティクルID# PL8794083

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Tecnomatix